7IT02-0423-03

Data/Ora

Configurare la data/ora nei seguenti casi:

  • prima accensione

  • in caso di interruzione dell'alimentazione

  • commutazione tra orario estivo e invernale e viceversa.

Se l'alimentazione ausiliaria viene interrotta, il dispositivo mantiene le impostazioni di data e ora del momento immediatamente prima dell'interruzione. Il dispositivo utilizza il parametro della data e dell'ora per indicare l'ora dei guasti isolamento del sistema registrati. La data è visualizzata nel formato: gg/mm/aaaa. L'ora è visualizzata con l'orologio 24 ore nel formato: hh/mm

All'accensione del dispositivo, l'icona dell'orologio lampeggia sugli schermi di monitoraggio del sistema per indicare che l'orologio deve essere impostato. Per impostare la data e l'ora, vedere Modifica dei parametri mediante il display.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?