7IT02-0423-03

Schema di cablaggio

Tutti i terminali di cablaggio del dispositivo presentano le stesse possibilità di cablaggio. Di seguito è riportato un elenco di caratteristiche dei cavi che possono essere utilizzati per collegare i terminali:

  • Lunghezza spelata: 7 mm

  • Sezione trasversale cavo: 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

  • Coppia di serraggio: 0,8 N.m

  • Tipo di cacciavite: piatto, 3 mm

La sezione trasversale e la tensione nominale dei cavi devono essere adatte alla corrente di carico e alla tensione alle quali sono collegate. Tenere in considerazione le caratteristiche seguenti:

  • Consumo alimentazione ausiliaria: 25 VA/10 Ω

  • Corrente che scorre verso il terminale di cablaggio della rete di monitoraggio: inferiore a 20 mA

  • Corrente che scorre verso il terminale di cablaggio dell'inibizione iniezione: 5 mA

  • La corrente che scorre verso i terminali di cablaggio dell'allarme isolamento e dell'allarme isolamento preventivo dipende dalla potenza nominale della spia dell'allarme isolamento preventivo.

La figura mostra il collegamento del dispositivo a un sistema di potenza monofase o trifase a 3 o 4 fili o a un sistema di potenza CC.

Schema di cablaggio di IM400N e IM400THRN

NOTA: è possibile utilizzare gli interruttori (riferimento MGN61334 o equivalente) per sostituire i fusibili elencati.

Schema di cablaggio di IM400THRN per media tensione

I trasformatori di tensione e l'adattatore di terra P1N sono utilizzati per collegare IM400THRN sistemi con tensioni con valore nominale fino a 33 kV. I trasformatori di tensione devono essere selezionati in modo adeguato a seconda della tensione del sistema. Consultare il catalogo trasformatore a media tensione Schneider Electric.

NOTA: verificare che la tensione massima tra i pin 2 e 3 dell'adattatore di terra P1N sia inferiore a 250 V CA, 400 V CC.

La resistenza del carico "1R" del trasformatore di tensione è calcolato in base alle sue caratteristiche. Per maggiori informazioni, consultare le note di calcolo su www.se.com/IM400THRN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.