Montaggio
Prima di installare il dispositivo, controllare quanto segue:
-
La piastra di montaggio deve presentare uno spessore compreso tra 0,8 e 3,2 mm.
-
Tagliare un rettangolo di 148 x 112 mm sulla piastra per poter installare il dispositivo.
-
Non è possibile collegare blocchi terminali all'unità.
- Inserire il dispositivo nella finestra tagliata nella piastra di montaggio inclinando leggermente in avanti il dispositivo.
- A seconda dello spessore della piastra di montaggio, inserire i fermi a molla nelle fessure di montaggio sulla parte superiore del dispositivo come segue
- Inserire i 2 fermi a molla sul lato del dispositivo e i 2 fermi a molla nella parte inferiore del dispositivo.
- Eseguire il cablaggio e inserire i blocchi terminali come illustrato nel rispettivo schema di cablaggio (vedere Schema di cablaggio).