7IT02-0423-03

Frequenza

Applicabile a IM400N.

È possibile configurare la frequenza nominale dell'applicazione monitorata.

Per questo parametro sono disponibili quattro valori:

  • 50 Hz (predefinito)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?