7IT02-0423-03

Resistenza CC principale (Res. CC pr.)

Questo parametro è applicabile a IM400THRN e quando il valore parametro Adattat. V è configurato su P1N.

Questo è il valore della resistenza dell'avvolgimento primario del trasformatore di tensione Schneider Electric compatibile.

È possibile selezionare un valore qualsiasi compreso tra 0 e 50 kΩ.

Se è stato collegato più di un trasformatore, selezionare il valore della resistenza del singolo trasformatore. Il dispositivo calcola automaticamente la resistenza totale in base al valore del numero del parametro del trasformatore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?