Écrans d’état
Introduction
L’écran par défaut affiche la valeur de résistance d’isolement du réseau. Il est automatiquement remplacé par un écran qui signale une alarme d’isolement. Le rétroéclairage de l’écran clignote pour indiquer une alarme d’isolement.
Chaque écran de mesure d’isolement affiche une barre d’état en bas pour fournir des informations complémentaires.
1 | Valeur d’isolement |
2 | Barre de progression de l’actualisation |
3 | Le graphique à barres indique le niveau d’isolement sur une échelle logarithmique. Le symbole indique la valeur du seuil de l’alarme d’isolement. |
4 |
La barre d’état affiche des informations complémentaires concernant l’état actuel de l’alarme d’isolement. Les différents types de barre d’état sont :
Les barres d’état peuvent également indiquer :
|
5 |
Boutons contextuels de navigation sur les écrans d’isolement ou de lancement d’un autotest manuel. |
Mesure de la résistance d’isolement (R)
L’appareil affiche la mesure de la résistance d’isolement du réseau par défaut.
Alarme d’isolement détectée : défaut d’isolement
L’appareil affiche l’écran de défaut d’isolement lorsque la valeur d’isolement tombe en dessous du seuil d’alarme d’isolement.
L’écran clignote chaque fois qu’une alarme d’isolement est détectée.
Il y a deux scénarios possibles :
Alarme d’isolement acquittée
Cet écran s’affiche lorsque vous avez acquitté l’alarme d’isolement. La barre de statut indique l’heure d’acquittement du défaut d’isolement.
Alarme préventive activée
Cet écran s’affiche lorsque l’alarme préventive a été activée.
Défaut transitoire
Cet écran s’affiche lorsqu’un défaut transitoire s’est produit.
Acquitter l’alarme
de transitoire en appuyant sur le bouton .