8536IB1905KO-05

아날로그 I/O

이 기능 블록은 아날로그 I/O 아바타에 대한 정보를 제공합니다. 아날로그 I/O 아바타는 2개의 입력과 1개의 출력을 보유합니다.

아날로그 I/O 기능 블록

모드버스 TCP 입력 - 아날로그 I/O

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

아날로그 출력 0

8504

0

16

모드버스 TCP 출력 - 아날로그 I/O

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

아날로그 입력 0

3204

0

16

아날로그 입력 1

3205

0

16

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.