8536IB1905KO-05

에너지 객체

에너지 객체(0x6B, 인스턴스 10–99)

특성 ID (10진수) 설명(부록 3 데이터 이름)

1

즉시 총 유효 전력 (kW)

2

최대 총 유효 전력 (kW)

3

최대 총 활성 전력 타임 스탬프

4

즉시 총 무효 전력 (kVAR)

5

최대 총 무효 전력 (kVAR)

6

최대 총 반응 전력 타임 스탬프

7

참 전력 인자

8

최소 참 전력 인자

9

최대 참 전력 인자

10

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

11

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

12

총 유효 에너지 (kWh)

13

총 무효 에너지 (kVARh)

14

ToU_TotalActiveEnergyChannel1

15

ToU_TotalActiveEnergyChannel2

16

ToU_TotalActiveEnergyChannel3

17

ToU_TotalActiveEnergyChannel4

18

ToU_TotalReactiveEnergyChannel1

19

ToU_TotalReactiveEnergyChannel2

20

ToU_TotalReactiveEnergyChannel3

21

ToU_TotalReactiveEnergyChannel4

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.