8536IB1905KO-05

컨베이어 한 방향 - SIL 정지, W. Cat 1/2

이 기능 블록은 배선 카테고리 1 및 배선 카테고리 2에 부합하는 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1 기능으로 1방향 컨베이어를 관리할 때 사용합니다.*

컨베이어 1방향— SIL 정지, W. Cat 1/2 기능 블록

모드버스 TCP 입력

입력 이름 주소 시작 비트 크기(비트)
실행 1 8501 0 1
트립 리셋 8501 3 1

모드버스 TCP 출력

출력 이름 주소 시작 비트 크기(비트)
열 과부하 초기화 시간 450 0 16
보호 트립 메시지 1 452 0 16
보호 트립 메시지 2 453 0 16
보호 경보 메시지 1 461 0 16
보호 경보 메시지 2 462 0 16
IRMS 평균 500 0 32
열 과부하 트립 시간 511 0 16
준비 3201 0 1
실행 1 상태 3201 1 1
트립됨 3201 2 1
경보 3201 3 1
부하 가동 중 3201 8 1
초기화 준비 완료 3201 9 1
부하 시작 중 3201 15 1
자산 경보 3202 3 1
업스트림 전압 존재 1 3202 12 1
우회 명령 상태 3215 0 1
로컬 정방향 상태 3215 1 1
예측 경보 상태 3217 0 16
PV 입력 0 3224 0 16
PV 입력 1 3225 0 16
PV 입력 2 3226 0 16
PV 입력 3 3227 0 16
PV 입력 4 3228 0 16
PV 스위치 0 3230 0 1
PV 스위치 1 3230 1 1
PV 스위치 2 3230 2 1
PV 스위치 3 3230 3 1
PV 스위치 4 3230 4 1
사용된 전동기 열 용량 9630 0 8
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.