8536IB1905KO-05

에너지

시스템 전압 기본 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

최대 전압 RMS 초기화

BOOL

1

1

0, 1

최댓값을 초기화합니다. 전압 RMS 값 및 관련 타임스탬프
0 = 아니요, 1 = 예

최대 불균형 전압 초기화

BOOL

1

1

0, 1

최댓값을 초기화합니다. 0으로 가는 불균형 전압 및 관련 타임스탬프
0 = 아니요, 1 = 예

업스트림 전압 변동 상태 초기화

BOOL

1

1

0, 1

전압 변동 상태를 초기화하기 위한 명령입니다.
0 = 아니요, 1 = 예

시스템 전압 기본 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

업스트림 전압 변동 상태

BOOL

1

1

0, 1

전압 강하 또는 상승이 발생했을 때 켜집니다. 모든 명령을 초기화합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

평균 RMS 전압

UINT

16

1

1단계의
0-1,000

3상에서의 평균 RMS 전압(V)

최대 평균 RMS 전압

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

시스템이 측정한 최대 전압(V)

최대 평균 전압 타임 스탬프

DT

64

최대 평균 전압의 날짜시간

RMS 전압, 위상 1-N (V)

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

L1-중성 사이의 평균 RMS 전압 (V)

RMS 전압, 위상 2-N

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

L2-중성 사이의 평균 RMS 전압 (V)

RMS 전압, 위상 3-N

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

L3-중성 사이의 평균 RMS 전압 (V)

전압 불균형 비율 (%)

USINT

8

1

1단계의
0-100

불균형 전압 %

최대 불균형 전압 %

USINT

8

1

1단계의
0-100

최대 불균형 전압 (% 단위)

최대 불균형 전압 타임스탬프

DT

64

최대 불균형 전압의 날짜시간

전압 위상 시퀀스(ABC 또는 ACB)

BOOL

1

1

0, 1

측정된 전압 위상 시퀀스(ABC 또는 ACB)
0 = 위상 순서 ABC
1 = 위상 순서 ACB

주파수 (Hz)

USINT

8

1

1단계의
0-255

주 전원 전압 주파수(Hz). 이 레지스터는 위상 1에서 측정된 라인 주파수를 반환합니다.

시스템 전압 확장 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

전압 강하 수 초기화

BOOL

1

1

0, 1

전압 강하 수를 초기화하기 위한 명령입니다.
0 = 아니요, 1 = 예

전압 상승 카운터 초기화

BOOL

1

1

0, 1

전압 상승 카운터를 초기화하기 위한 명령입니다.
0 = 아니요, 1 = 예

시스템 전압 확장 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

전압 강하 레코드 레지스터 1 (가장 최근)

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 강하 레코드 1에 대한 최소 전압 강도(V)

전압 강하 레코드 레지스터 2

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 강하 레코드 2에 대한 최소 전압 강도(V)

전압 강하 레코드 레지스터 3

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 강하 레코드 3에 대한 최소 전압 강도(V)

전압 강하 레코드 레지스터 4

UINT

16

1

1단계의
0-65335

전압 강하 레코드 4에 대한 최소 전압 강도(V)

전압 강하 레코드 레지스터 5 (가장 오래됨)

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 강하 레코드 5에 대한 최소 전압 강도(V)

전압 강하 레코드 1 시작 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 1 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 2 시작 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 2 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 3 시작 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 3 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 4 시작 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 4 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 5 시작 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 5 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 1 중지 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 1 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 2 중지 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 2 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 3 중지 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 3 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 4 중지 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 4 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 강하 레코드 5 중지 날짜

DT

64

전압 강하 레코드 레지스터 5 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

순간적 전압 강하 횟수

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 강하 수

전압 상승 레코드 레지스터 1 (가장 최근)

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 상승 레코드 1에 대한 최대 전압 강도(V)

전압 상승 레코드 레지스터 2

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 상승 레코드 2에 대한 최대 전압 강도(V)

전압 상승 레코드 레지스터 3

UINT

16

1

1단계의
0-65335

전압 상승 레코드 3에 대한 최대 전압 강도(V)

전압 상승 레코드 레지스터 4

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 상승 레코드 4에 대한 최대 전압 강도(V)

전압 상승 레코드 레지스터 5 (가장 오래됨)

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 상승 레코드 5에 대한 최대 전압 강도(V)

전압 상승 레코드 1 시작 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 1 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 2 시작 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 2 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 3 시작 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 3 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 4 시작 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 4 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 5 시작 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 5 시작 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 1 중지 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 1 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 2 중지 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 2 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 3 중지 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 3 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 4 중지 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 4 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 레코드 5 중지 날짜

DT

64

전압 상승 레코드 레지스터 5 중지 타임스탬프(날짜, 시간)

전압 상승 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,335

전압 상승 카운터

시스템 전력 기본 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

최대 총 유효 전력 초기화

BOOL

1

1

0, 1

유효 전력 최댓값 및 관련 타임스탬프를 초기화합니다.
0 = 아니요, 1 = 예

최대 총 무효 전력 초기화

BOOL

1

1

0, 1

무효 전력 최댓값 및 관련 타임스탬프를 초기화합니다.
0 = 아니요, 1 = 예

최소 실제 역률 초기화

BOOL

1

1

0, 1

실제 역률 최솟값 및 관련 타임스탬프를 1로 초기화합니다.
0 = 아니요, 1 = 예

최대 실제 역률 타임스탬프 초기화

BOOL

1

1

0, 1

실제 역률 최댓값 및 관련 타임스탬프를 초기화합니다.
0 = 아니요, 1 = 예

시스템 전력 기본 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

순간 총 활성 전력

DINT

32

0.001

1단계에서
-2,147,483,648 - 2,147,483,647

아바타에 대한 총 유효 전력(kW)을 반환합니다.

최대 총 활성 전력

DINT

32

0.001

1단계에서
-9,999,999 - 9,999,999

아바타에 대한 최대 총 유효 전력(kW)을 반환합니다.

최대 총 활성 전력 타임 스탬프

DT

64

최대 총 유효 전력값이 기록되었을 때의 날짜시간을 제공합니다.

순간 총 반응 전력

DINT

32

0.001

1단계에서
-9,999,999 - 9,999,999

아바타에 대한 총 무효 전력 값(kVAR)을 반환합니다.

최대 총 반응 전력

DINT

32

0.001

1단계에서
-9,999,999 - 9,999,999

아바타에 대한 최대 총 무효 전력(kVAR)을 반환합니다.

최대 총 반응 전력 타임 스탬프

DT

64

최대 총 무효 전력값이 기록되었을 때의 날짜시간을 제공합니다.

참 전력 인자

USINT

8

0.01

1단계의
0-100

실제 역률 값을 반환합니다.

최소 참 전력 인자

USINT

8

0.01

1단계의
0-100

실제 역률 최솟값을 반환합니다.

최대 참 전력 인자

USINT

8

0.01

1단계의
0-100

실제 역률 최댓값을 반환합니다.

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

DT

64

실제 역률 최솟값이 기록되었을 때의 날짜시간을 제공합니다.

최소 참 전력 인자 타임 스탬프

DT

64

실제 역률 최댓값이 기록되었을 때의 날짜시간을 제공합니다.

시스템 에너지 기본 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

총 무효 에너지 초기화

BOOL

1

1

0, 1

무효 에너지의 시스템 아바타 누적을 0으로 초기화하고, 부하 또는 애플리케이션 수준 에너지 데이터에 영향을 주지 않습니다.
0 = 아니요, 1 = 예

총 유효 에너지 초기화

BOOL

1

1

0, 1

총 활성 에너지 값을 총 활성 에너지 사전 설정 값으로 설정하는 명령입니다.
0 = 아니요, 1 = 예

시스템 에너지 기본 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

총 활성 에너지

UDINT

32

0.001

1단계의
0-4,294,967,295

총 유효 에너지 값(kWh)을 반환합니다.

총 반응 에너지

UDINT

32

0.001

1단계의
0-999,999,999

총 무효 에너지 값(kVARh)을 반환합니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.