8536IB1905KO-05

모드버스 TCP 주소 지정

TeSys™ 아일랜드는 물리적 및 가상 모듈성에 다음 장치 ID 범위를 적용합니다.

장치 ID 범위

항목

장치 ID

의견

아바타

1–99

장치, 부하 및 애플리케이션 아바타

버스 장치

101–199

디지털 I/O 모듈(DIOM)
아날로그 I/O 모듈(AIOM)
스타터
SIL 스타터
전원 인터페이스 모듈(PIM)
SIL 인터페이스 모듈(SIM)
전압 인터페이스 모듈(VIM)

버스 커플러/시스템 아바타

255

참고:

  • 버스 장치는 왼쪽에서 오른쪽으로 순차적으로 번호가 매겨집니다.

  • 아바타는 컨텍스트 파일에 정의된 대로 번호가 매겨집니다.

  • 16비트가 넘는 데이터는 빅 엔디안으로 인코딩되어 여러 레지스터로 분할됩니다. 예를 들어, 10진수 305419896(또는 0x12345678 16진수)의 32비트 정수 값은 500과 501의 두 레지스터에 매핑됩니다. 여기서 레지스터 500은 최상위 단어(0x1234)를 포함하며 레지스터 501에는 최하위 단어(0x5678)를 포함합니다.

  • 모드버스 TCP 수동 통합은 데이터 또는 명령의 각 부분이 단일 레지스터 읽기/쓰기로 표현되도록 IO 스캐닝 없이 수행됩니다. 통신 손실을 감지하고 성능 저하 모드로 진입하는 기능을 유지하기 위해 하트비트 레지스터는 장치 ID 255의 주소 1098에서 사용할 수 있습니다. 통신 손실 시간 초과 기간 내에 이 레지스터에 값을 주기적으로 쓸 수 있습니다(기본값은 2초). 아일랜드에서 쓰기를 감지하지 못하면 통신 손실을 의미하고 시스템이 성능 저하 모드로 전환됩니다.

  • 아래 표를 참조하여 예시를 확인하십시오.

장치 및 아바타 번호 매기기 예시

디지털 도구의 아바타 순서

아바타
장치 ID

설명

아일랜드의 물리적 순서

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

255

시스템

BC

VIM

SIM

2

1

AIOM

AIOM

3

2

전동기 2방향 — SIL 중지,W. Cat 1/2*

SIL 스타터

SIL 스타터

4

3

모터 한 방향

스타터

5

4

I/O가 있는 전원 인터페이스 (제어)

DIOM

PIM

모드버스/TCP 물리적 장치 장치 ID

255

101

102

103

104

105

106

107

108

모드버스 TCP/IP를 통해 FLA 구성


레지스터-9622 및 아바타 ID를 서버 ID로 사용하여 모드버스 TCP/IP를 통해 avatars용 FLA를 구성할 수 있습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.