8536IB1905KO-05

모터 두 속도 - SIL 정지, W. Cat 3/4

이 기능 블록은 배선 카테고리 3 및 배선 카테고리 4에 부합하는 중지 카테고리 0 또는 중지 카테고리 1 기능으로 2속도 전동기를 관리할 때 사용합니다.*

MotorTwoSpeedsSILStopCat3and4 기능 블록

모드버스 TCP 입력

입력 이름 주소 시작 비트 크기(비트)
정방향 실행 (높음) 8501 0 1
트립 리셋 8501 3 1
정방향 실행 (낮음) 8501 6 1
실행 2 8501 8 1

모드버스 TCP 출력

출력 이름 주소 시작 비트 크기(비트)
열 과부하 초기화 시간 450 0 16
보호 트립 메시지 1 452 0 16
보호 트립 메시지 2 453 0 16
보호 경보 메시지 1 461 0 16
보호 경보 메시지 2 462 0 16
IRMS 평균 500 0 32
열 과부하 트립 시간 511 0 16
준비 3201 0 1
트립됨 3201 2 1
경보 3201 3 1
정방향 실행 낮음 상태 3201 5 1
정방향 실행 높음 상태 3201 6 1
실행 2 상태 3201 7 1
부하 가동 중 3201 8 1
초기화 준비 완료 3201 9 1
부하 시작 중 3201 15 1
자산 경보 3202 3 1
업스트림 전압 존재 1 3202 12 1
업스트림 전압 존재 2 3202 13 1
업스트림 전압 존재 3 3202 14 1
사용된 전동기 열 용량 9630 0 8
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.