8536IB1905KO-05

진단

이 함수 블록은 선택한 아바타에 대해 다음 기능을 수행합니다.

  • 진단 정보를 반환합니다.

  • 최대 IRMS 레지스터를 초기화합니다.

  • 트립 카운터의 값을 반환하고 모든 트립 카운터를 초기화합니다.

  • 트립 레지스터의 값을 반환합니다.

  • 경보 카운터의 값을 반환하고 모든 경보 카운터를 초기화합니다.

진단 기능 블록

모드버스 TCP 입력 — 진단

입력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

트립 카운터 리셋

710

0

1

경보 카운터 초기화

710

1

1

최대 IRMS 초기화

710

2

1

모드버스 TCP 출력 — 진단

출력 이름

주소

시작 비트

크기(비트)

최대 평균 IRMS

32

0

16

접지 전류 트립 카운터

102

0

16

열 과부하 트립 카운터

103

0

16

긴 시동 트립 카운터

104

0

16

잼 트립 카운터

105

0

16

전류 위상 불균형 트립 카운터

106

0

16

저전류 트립 카운터

107

0

16

열 과부하 경보 카운터

116

0

16

모든 트립 카운터

122

0

16

모든 경보 카운터

123

0

16

트립 정지 카운터

129

0

16

과전류 트립 카운터

130

0

16

전류 위상 손실 트립 카운터

131

0

16

전동기 과열 트립 카운터

132

0

16

위상 역상 트립 카운터

135

0

16

트립 레코드 레지스터 1

150

0

80

트립 레코드 레지스터 2

180

0

80

트립 레코드 레지스터 3

210

0

80

트립 레코드 레지스터 4

240

0

80

트립 레코드 레지스터 5

270

0

80

IRMS 1상

502

0

32

IRMS 2상

504

0

32

IRMS 3상

506

0

32

단계 구성 트립 카운터

1500

0

16

접지 전류 경보 카운터

1502

0

16

잼 경보 카운터

1505

0

16

전류 위상 불균형 경보 카운터

1506

0

16

저전류 경보 카운터

1507

0

16

과전류 경보 카운터

1530

0

16

전동기 과열 경보 카운터

1532

0

16

최대 평균 IRMS 타임 스탬프

2104

0

64

업스트림 전압 존재 1

3202

12

1

업스트림 전압 존재 2

3202

13

1

업스트림 전압 존재 3

3202

14

1

업스트림 전압 존재 4

3202

15

1

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.