8536IB1905KO-05

제어

시스템 제어 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

트립 리셋

BOOL

1

1

0, 1

아바타 트립 이벤트를 초기화하는 명령
. 0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

시스템 제어 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

시스템 운영

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 작동 모드에 있음을 나타냅니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

성능 저하 모드

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 성능 저하 모드에 있음을 나타냅니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

사소한 이벤트

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 사소한 이벤트 모드에 있음을 나타냅니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

사전 운영

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 사전 운영 모드에 있음을 나타냅니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

강제 모드

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 강제 모드에 있는지 여부를 나타냅니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

테스트 모드

BOOL

1

1

0, 1

시스템 아바타가 테스트 모드에 있는 상태를 반환합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

IP 주소

UDINT

32

최대:
0xFFFFFFFF

아일랜드를 제어하는 버스 커플러의 IP 주소입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.