8536IB1905KO-05

제어

아바타 제어 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

트립 리셋

BOOL

1

1

0, 1

모든 트립 이벤트를 초기화하는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

실행 1

BOOL

1

1

0, 1

아바타 전달 스위치 명령.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

실행 2

BOOL

1

1

0, 1

배선 카테고리 3 및 배선 카테고리 4 아바타의 아바타 전달 반복 스위치 명령.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

정방향 실행

BOOL

1

1

0, 1

아바타 전달 스위치 명령.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

역방향 실행

BOOL

1

1

0, 1

역방향 아바타를 사용하여 역방향 스위치를 닫는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

정방향 실행 (낮음)

BOOL

1

1

0, 1

저속으로 전동기를 정방향으로 시작하는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

정방향 실행 (높음)

BOOL

1

1

0, 1

고속으로 전동기를 정방향으로 시작하는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

역방향 실행 (낮음)

BOOL

1

1

0, 1

저속 역방향 실행 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

역방향 실행 (높음)

BOOL

1

1

0, 1

고속 역방향 실행 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 출력 1

BOOL

1

1

0, 1

논리 출력 1을 닫는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 출력 2

BOOL

1

1

0, 1

논리 출력 2를 닫는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 출력 0

BOOL

1

1

0, 1

디지털 출력 0을 닫는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 출력 1

BOOL

1

1

0, 1

디지털 출력 1을 닫는 명령
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

아날로그 출력 0

INT

16

1

1단계에서
-32,768 - 32,767

아날로그 출력 0에 작성할 값

아바타 제어 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

준비

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 제어될 준비가 되었습니다(아바타의 모든 장치가 준비됨).
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

업스트림 전압 존재 1

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 첫 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다.(차단기가 닫힘).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 2

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 두 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 3

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 세 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 4

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 네 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

실행 1 상태

BOOL

1

1

0, 1

배선 카테고리 3 및 카테고리 4의 주 스위치 상태입니다.
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

실행 2 상태

BOOL

1

1

0, 1

배선 카테고리 3 및 카테고리 4의 주 스위치 상태입니다.
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

실행 전달 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 전달 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

실행 역방향 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 역방향 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

실행 Y 상태

BOOL

1

1

0, 1

Y/D 아바타에 대한 Y 스위치의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

실행 D 상태

BOOL

1

1

0, 1

Y/D 아바타에 대한 D 스위치의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

정방향 실행 낮음 상태

BOOL

1

1

0, 1

전동기가 Speed1에서 실행 중입니다.
0 = 전동기가 중지되었거나 Speed1에서 실행
1 = 전동기가 Speed2에서 실행

정방향 실행 높음 상태

BOOL

1

1

0, 1

전동기가 Speed2에서 실행 중입니다.
0 = 전동기가 중지되었거나 Speed1에서 실행
1 = 전동기가 Speed2에서 실행

실행 역방향 낮음 상태

BOOL

1

1

0, 1

저속 역방향 스위치의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

실행 역방향 높음 상태

BOOL

1

1

0, 1

고속 역방향 스위치의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 출력 1 상태

BOOL

1

1

0, 1

출력 1의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 출력 2 상태

BOOL

1

1

0, 1

출력 2의 위치입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 입력 1 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타의 디지털 입력 상태 1입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

논리 입력 2 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타의 디지털 입력 상태 1입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 입력 0 상태

BOOL

1

1

0, 1

DIOM 아바타의 디지털 입력 0 상태
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 입력 1 상태

BOOL

1

1

0, 1

DIOM 아바타의 디지털 입력 1 상태
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 입력 2 상태

BOOL

1

1

0, 1

DIOM 아바타의 디지털 입력 2 상태
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

디지털 입력 3 상태

BOOL

1

1

0, 1

DIOM 아바타의 디지털 입력 3 상태
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

우회 명령 상태

BOOL

1

1

0, 1

우회 명령이 실행되어 트립으로 인해 중지되지 않고 계속 작동하도록 실행된 경우 아바타의 상태입니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

로컬 정방향 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 로컬 전달 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

로컬 역방향 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 역방향 전달 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

로컬 정방향 저속 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 로컬 전달 저속 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

로컬 정방향 고속 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 로컬 전달 고속 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

로컬 역방향 저속 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 로컬 역방향 저속 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

로컬 역방향 고속 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타 논리는 디지털 입력에서 받은 명령에 의해 제어되며, 로컬 모드에서는 PLC 명령이 무시됩니다.

아바타 로컬 역방향 고속 스위치 피드백,
0 = 스위치 열림, 1 = 스위치 닫힘

수동 모드 재정의 상태

BOOL

1

1

0, 1

아바타는 수동 모드일 때 로컬 명령과 PV 제어에 의해 제어됩니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

PV 제어 입력 0 상태

BOOL

1

1

0, 1

PV 제어 입력 0 상태(입력 처리 후 아바타에 명령).
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

PV 제어 입력 1 상태

BOOL

1

1

0, 1

PV 제어 입력 1 상태(입력 처리 후 아바타에 명령).
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

PV 입력 0

INT

16

1

1단계에서
–32, 768 - 32,767

PV 입력의 측정값을 반환합니다.

PV 입력 1

INT

16

1

1단계에서
–32, 768 - 32,767

PV 입력 2

INT

16

1

1단계에서
–32, 768 - 32,767

PV 입력 3

INT

16

1

1단계에서
–32, 768 - 32,767

PV 입력 4

INT

16

1

1단계에서
–32, 768 - 32,767

PV 스위치 0

BOOL

1

1

0.1

정논리 - PV 스위치 입력이 켜져 있거나, PC 제어 수준 이상의 PV 입력이 ON 명령임을 나타냅니다.

역논리 - PV 스위치 입력이 꺼져 있거나, PC 제어 수준 이하의 PV 입력이 OFF 명령임을 나타냅니다.

0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

PV 스위치 1

BOOL

1

1

1.0

PV 스위치 2

BOOL

1

1

1.0

PV 스위치 3

BOOL

1

1

1.0

PV 스위치 4

BOOL

1

1

1.0

예측 경보 상태

UINT

16

1

1.0

예측 경보는 보호 기능 경보 및 PV 입력 조건의 조합으로 발동됩니다. 아바타는 최대 10개의 예측 경보를 지원합니다.

아날로그 입력 0

INT

16

1

1단계에서
-32,768 - 32,767

아날로그 입력 0에서 읽은 값

아날로그 입력 1

INT

16

1

1단계에서
-32,768 - 32,767

아날로그 입력 1에서 읽은 값

부하 시작 중

BOOL

1

1

0, 1

부하가 시작 단계에 있으면 1을 반환합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

부하 가동 중

BOOL

1

1

0, 1

실행 또는 닫기 명령이 실행되었으며 전류가 극(전동기 실행 중)에서 흐르는 경우 1로 설정합니다(전동기 이외의 아바타에도 해당).
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

전동기 온도

INT

16

1

1단계에서
-200 - 850

°C단위로 전동기 온도를 반환합니다. 온도 센서 유형에 따라 범위는 다음과 같습니다.

  • PT100의 경우 -200 ~ 850°C

  • PT1000의 경우 -200 ~ 600°C

  • NI 100/1000의 경우 -60 ~ 180°C

IRMS 평균

UDINT

32

0.001

1단계의
0-4294967295

가장 최근 위상 전류 RMS 값의 평균 계산(A).

경보

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 보호 경보 이벤트를 감지했습니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

트립됨

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 트립 이벤트를 감지했습니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

초기화 준비 완료

BOOL

1

1

0, 1

0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

자산 경보

BOOL

1

1

0, 1

아바타 내의 전원 장치 또는 SIM 참조가 예상 내구성의 90%에 도달했거나 이를 초과할 때 발동됩니다(아바타 매개 변수당).
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

사용된 전동기 열 용량

USINT

8

1

1단계의
0-255

사용된 전동기 열 용량의 백분율(%)을 반환합니다.

보호 경보 메시지 1

UINT

16

0 ~ 최대 0xFFFF

첫번째 모드버스 레지스터 보호 경보 비트:

비트 2: 접지 전류 경보

비트 3: 열 과부하 경보

비트 5: 걸림 경보

비트 6: 전류 위상 불균형 경보

비트 7: 저전류 경보

보호 경보 메시지 2

UINT

16

0 ~ 최대 0xFFFF

두번째 모드버스 레지스터 보호 경보 비트:

비트 3: 과전류 경보

비트 6: 모터 과열 경보

보호 트립 메시지 1

UINT

16

0 ~ 최대 0xFFFF

첫번째 모드버스 레지스터 보호 트립 비트:

비트 2: 접지 전류 트립

비트 3: 열 과부하 트립

비트 4: 긴 시동 트립

비트 5: 걸림 트립

비트 6: 전류 위상 불균형 트립

비트 7: 저전류 트립

비트 8: 멈춤 트립

보호 트립 메시지 2

UINT

16

0 ~ 최대 0xFFFF

두번째 모드버스 레지스터 보호 트립 비트:

비트 2: 단계 구성 트립

비트 3: 과전류 트립

비트 4: 전류 위상 손실 트립

비트 5: 전류 위상 반전 트립

비트 6: 모터 과열 트립

열 과부하 트립 시간

UINT

16

1

1단계의
0-65535

열 과부하 트립까지의 추정 시간( 단위)입니다.

열 과부하 초기화 시간

UINT

16

1

1단계의
0-65535

초기화 시 열 과부하 트립을 인식할 때까지 기다려야 하는 추정 시간( 단위)입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.