8536IB1905KO-05

진단

아바타 진단 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

최대 IRMS 초기화

BOOL

1

1

0, 1

최대 평균 IRMS 현재 값 및 타임 스탬프를 초기화하는 명령.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

아바타 진단 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

업스트림 전압 존재 1

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 첫 번째 장치 의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다.(차단기가 닫힘).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 2

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 두 번째  장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 3

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 세 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

업스트림 전압 존재 4

BOOL

1

1

0, 1

아바타가 네 번째 장치의 업스트림 주 전원이 존재함을 감지했습니다(사용 가능할 경우).
0 = 감지된 전압 존재 없음
1 = 전압 존재 감지

최대 평균 IRMS

UINT

16

0.1

1단계의
0-65,535

수명 주기 동안 장치로 측정된 최대 전류(A)를 나타냅니다.

최대 평균 IRMS 타임 스탬프

DT

64

최대 평균 IRMS 현재 값이 기록되었을 때의 날짜시간을 제공합니다.

IRMS 1상

UDINT

32

0.001

1단계에서
0 - 4,294,967,295

L1상 IRMS 값(A)

IRMS 2상

UDINT

32

0.001

1단계에서
0 - 4,294,967,295

L2상 IRMS 값(A)

IRMS 3상

UDINT

32

0.001

1단계에서
0 - 4,294,967,295

L3상 IRMS 값(A)

아바타 읽기 경보 카운터 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

경보 카운터 초기화

BOOL

1

1

0, 1

모든 경보 카운터를 0으로 다시 설정합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

아바타 읽기 경보 카운터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

열 과부하 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

열 과부하 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

잼 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

잼 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

저전류 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

저전류 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

과전류 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

과전류 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

전류 위상 불균형 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

위상 불균형 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

접지 전류 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

접지 전류 보호와 관련된 경보 카운터입니다.

전동기 과열 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

전동기 과열 경보 이벤트 카운터입니다.

모든 경보 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

보호와 관련된 모든 경보의 카운터입니다.

아바타 읽기 트립 카운터 입력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

트립 카운터 리셋

BOOL

1

1

0, 1

모든 트립 카운터를 초기화합니다.
0 = 꺼짐, 1 = 켜짐

아바타 읽기 트립 카운터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

열 과부하 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

열 과부하 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

잼 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

잼 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

저전류 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

저전류 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

긴 시동 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

긴 시동 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

과전류 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

과전류 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

전동기 과열 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

전동기 과열 트립 이벤트 카운터입니다.

트립 정지 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

정지 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

전류 위상 불균형 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

위상 불균형 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

단계 구성 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

위상 구성과 관련된 트립 카운터입니다.

접지 전류 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

접지 전류 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

위상 역상 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

위상 역상 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

전류 위상 손실 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

위상 손실 보호와 관련된 트립 카운터입니다.

모든 트립 카운터

UINT

16

1

1단계의
0-65,535

보호와 관련된 모든 트립의 카운터입니다.

아바타 트립 레지스터 출력

I/O 이름

데이터 유형

크기(비트)

스케일

설명

트립 레코드 레지스터 1

TRIPREC

80

0, —

일자 및 트립 사유 기록 1

트립 레코드 레지스터 2

TRIPREC

80

0, —

일자 및 트립 사유 기록 2

트립 레코드 레지스터 3

TRIPREC

80

0, —

일자 및 트립 사유 기록 3

트립 레코드 레지스터 4

TRIPREC

80

0, —

일자 및 트립 사유 기록 4

트립 레코드 레지스터 5

TRIPREC

80

0, —

일자 및 트립 사유 기록 5

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.