DOCA0272ZH-00

DP_Control_Digital_I/O (PROFIBUS DP)

以下各表提供了有关功能块接口参数的信息。

输入

输入

数据类型

描述

变量类别

i_xEnable

BOOL

激活功能块处理。循环数据将被读取/写入硬件 IO 接口。

功能块控制

i_xDQ1

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量输出 0 设置为 TRUE。

周期数据

i_xDQ2

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量输出 1 设置为 TRUE。

周期数据

i_hwStartAddress

变体

必须对应于相关 Avatar 的循环输入地址范围的第一个地址,才能执行循环读取通讯。

通讯参数

输入/输出

InOut

数据类型

描述

变量类别

iq_hwQWAddress

WORD

必须对应于相关 Avatar 的输出地址,才能执行循环写入通讯。

通讯参数

输出

输出

数据类型

描述

变量类别

q_xActive

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则启用 Avatar 功能块或非循环请求繁忙。

功能块状态

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则在执行 Avatar 功能块时发生了被检测的错误。有关被检测错误的详细信息,请参见错误 ID 的值。

功能块状态

q_dwErrorID

DWORD

错误 ID 显示有关发生的被检测错误的详细信息。可能的值见下表所示:

功能块状态

q_xReady

BOOL

表示如果功能块已准备好接收执行命令,则为 TRUE。

周期数据

q_xStatusDI0

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量 I/O Avatar 的数字量输入 0 设置为 TRUE。

周期数据

q_xStatusDI1

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量 I/O Avatar 的数字量输入 1 设置为 TRUE。

周期数据

q_xStatusDI2

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量 I/O Avatar 的数字量输入 2 设置为 TRUE。

周期数据

q_xStatusDI3

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则数字量 I/O Avatar 的数字量输入 3 设置为 TRUE。

周期数据

来自 ConstTeSysIsland 的状态和错误代码

成员名称

由功能块使用

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

Cdw_ErrReadAcycData2

Cdw_ErrWriteAcycData

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?