DOCA0272ZH-00

I/O 模块,资产管理

功能块配置文件

功能块类型

设备功能块。

数据访问类型

非循环(读)。

预期用途

I/O 模块设备。

功能

资产管理功能块的 I/O 模块返回指定设备的非循环资产管理数据的状态。

以下各节提供有关该设备的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?