DOCA0272ZH-00

开关

功能块配置文件

功能块类型

Avatar 控制功能块。

数据访问类型

循环(读/写)和非循环(读)。

预期用途

设备 avatar“开关”。

功能

开关功能块可建立或中断电路中的电源线。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?