DOCA0272ZH-00

合格人员

只有经过适当培训且熟悉并理解本指南内容和所有其他相关产品文档的人员才有权使用本产品。

合格人员必须能够检测可能由于修改参数值而产生的危险,这通常来自机械、电气或电子设备。合格人员必须熟悉工业事故预防的标准、预防措施和规定,在设计和实施系统时必须遵守这些标准、预防措施和规定。

使用和应用本指南中包含的信息时需要掌握自动化控制系统的设计和编程方面的专业知识。只有您、用户、机器制造商或集成商才了解机器或流程的安装、设置、运行和维护过程中出现的所有状况和因素,因此可以确定自动化及相关设备和相关安全设备和联锁装置,这样才可以在为特定应用选择自动化和控制设备以及其他相关设备或软件时,有效、正确地使用。此外,您必须考虑适用的当地、地区或国家标准和/或法规。

在使用本设备时,请特别注意遵守适用于您的机器或流程的任何安全信息、电气要求和规范标准。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?