DOCA0272ZH-00

TeSys Avatar 列表

TeSys Avatars

名称

图标

描述

系统 avatar

启用对 TeSys island 的单点通讯时所需的 avatar

设备

开关

在电路中建立或断开电源线连接

开关 — SIL 停止,接线类别 1/2*

使用符合接线类别 1 和类别 2 的*停止类别 0 或停止类别 1 功能来接通或断开电路中的电源线连接。

开关 — SIL 停止,接线类别 3/4*

使用符合接线类别 3 和类别 4 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来接通或断开电路中的电源线连接。

数字 I/O

提供 2 个数字量输出的控制和 4 个数字量输入的状态

模拟量 I/O

提供 1 个模拟量输出的控制和 2 个模拟量输入的状态

加载

无 I/O 的电源接口(测量)

监测提供给外部设备的电流,例如固态继电器、软起动器或变速驱动器

有 I/O 的电源接口(控制)

监测提供给外部设备的电流并控制外部设备,如固态继电器、软起动器或变速驱动器

电机单向

管理*单向电机

电机单向 -
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来在一个方向上管理电机。

电机单向 -
SIL 停止,接线类别 3/4

使用符合接线类别 1 和类别 4 的停止类别 0 或停止类别 3 功能来在一个方向上管理电机。

电机双向

管理双向电机(正向和反向)

电机双向 —
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来在两个方向上(正向和反向)管理电机

电机双向 —
SIL 停止,接线类别 3/4

使用符合接线类别 1 和类别 4 的停止类别 0 或停止类别 3 功能来在两个方向上(正向和反向)管理电机

电机 Y/D 单向

管理星形 - 三角形(星三角)接线单向电机

电机 Y/D 双向

管理星形 — 三角形(星三角)接线双向电机(正向和反向)

电机双速

要管理双速电机和配有 Dahlander 选项的双速电机

电机双速 —
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来管理双速电机

电机双速 —
SIL 停止,接线类别 3/4

使用符合接线类别 3 和类别 4 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来管理双速电机

电机双速双向

管理双速双向电机(正向和反向)

电机双速双向 —
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来在两个方向上(正向和反向)管理双速电机

电机双速双向 —
SIL 停止,接线类别 3/4

使用符合接线类别 1 和类别 4 的停止类别 0 或停止类别 3 功能来在两个方向上(正向和反向)管理双速电机

电阻器

管理阻性负载

电源

管理电源

变压器

管理变压器

应用

管理泵

输送机单向

管理单向传输器

传输器单向 —
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来在一个方向上管理传输器

输送机双向

管理双向传输器(正向和反向)

传输器双向 —
SIL 停止,接线类别 1/2

使用符合接线类别 1 和类别 2 的停止类别 0 或停止类别 1 功能来在两个方向上(正向和反向)管理传输器

注: 对于双速双向 avatar 禁用电流相反相脱扣。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?