DOCA0272ZH-00

Avatar 定义

TeSys avatars 通过其预定义的逻辑和相关的物理设备提供即用型功能。avatar 逻辑在总线耦合器中执行。总线耦合器管理 TeSys island 内部的数据交换,也管理与 PLC 的外部数据交换。

有四种类型的 TeSys avatars

系统 avatar

将整个阀岛视为系统。系统 avatar 允许设置网络配置并计算 TeSys island 级数据。

设备 avatar

表示由交换机和 I/O 模块执行的功能。

负载 avatars

表示与特定负载相关的功能,例如正向反向电机。负载 Avatar 包括适当的模块和操作特性,以便为负载类型提供服务。例如,电机双向 avatar 包括两个起动器模块、附件、预编程控制逻辑以及可用保护功能的预配置。

标准(非 SIL*) 负载 avatar 具有以下功能:

  • 本地控制

    注: 本地控制适用于所有负载 avatar(PIM avatar 除外)。
  • 本地脱扣复位(用于允许操作员使用本地输入在输入的上升沿触发本地脱扣复位)。当输入从 0 更改为 1 时,avatar 的脱扣复位已执行)

    注: 本地脱扣复位适用于所有负载 avatar(PIM avatar 除外)。
  • 旁路(用于允许操作员使用本地命令临时避开脱扣状况并继续允许 avatar

  • 过程变量监测

应用层级 avatar

表示与用户具体应用层级相关的功能,比如泵或传输器。应用层级 avatars 具有以下功能:

  • 本地控制

  • 本地脱扣复位(用于允许操作员使用本地输入在输入的上升沿触发本地脱扣复位)。当输入从 0 更改为 1 时,avatar 的脱扣复位已执行)

  • 旁路(用于允许操作员使用本地命令临时避开脱扣状况并继续允许 avatar

  • 手动模式覆盖状态(用于允许操作员使用本地输入覆盖配置后的控制模式并从本地命令源控制 avatar

  • 过程变量监测

例如,泵 avatar 包括以下部分:

  • 一个起动器模块

  • 一个或多个用于本地控制、本地脱扣和过程变量 (PV) 开关的数字 I/O 模块

  • 可配置的控制逻辑

  • 负载和电气功能的预配置

PV 输入接收来自传感器的模拟值,比如压力表、流量计或振动计。PV 开关接收来自开关的离散信号,比如流量开关或压力开关。

自主模式中的 avatar 的运行控制(运行和停止命令)最多可配置两个 PV 输入或 PV 开关。它包括用于模拟量输入的阈值和滞后设置,以及用于泵 Avatar 的模拟和数字输入的正逻辑或负逻辑。

安装在 TeSys island 上的 avatars 均由 TeSys island 总线耦合器控制。每个 avatar 都包含用于管理其物理模块的预定义逻辑,同时还通过功能块提供与 PLC 的简单数据交换。Avatars 包括可用保护功能的预配置。

可通过 avatar 访问的信息包括以下内容:

  • 控制数据

  • 高级诊断数据

  • 资产管理数据

  • 电能数据

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?