DOCA0272ZH-00

将库功能块导入到 TIA Portal 项目

若要导入 TeSys™ island 库功能块,请执行以下步骤:

  • 打开您要导入功能块的 Siemens® TIA Portal 项目。

  • 在 Siemens TIA Portal 的库窗格中,找到 TeSys™ island 功能块库,然后单击打开

  • 主副本中选择与您正在使用的 PLC 类型相对应的子文件夹(Siemens SIMATIC S7-1200 PLC 为“DBs S7-1200”,Siemens SIMATIC S7-1500 PLC 为“DBs S7-1500”),然后将其中包含的数据块“ConstTeSysIsland”拖动到项目树中的程序块文件夹。带有和 TeSys™ island 功能块相关的常量的全局数据块 (DB) 在项目中创建。

  • 类型中选择 UDT 文件夹并将内容拖入“项目”树中的 PLC 数据类型文件夹中。此时 UDT 被导入到项目中。

  • 类型文件夹中选择 Avatar 所需的任何功能块类型以及您希望项目具有的功能。将这些功能块拖放到“项目”树中的程序块文件夹中。您还可以导入完整的功能块文件夹。

  • 现在已导入的项目应被列在“项目”树中,如下图所示。

    项目树

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.