模拟量 I/O
功能块配置文件
功能块类型 |
Avatar 控制功能块。 |
数据访问类型 |
循环(读/写)。 |
预期用途 |
设备 avatar“模拟量 I/O”。 |
功能 |
模拟量 IO 功能块提供具有两个输入和一个输出的 I/O avatar 的有关信息。 |
以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。