DOCA0272ZH-00

PN_SystemControl (PROFINET IO)

以下各表提供了有关功能块接口参数的信息。

输入

输入

数据类型

描述

变量类别

i_xEnable

BOOL

激活功能块处理。循环数据将被读取/写入硬件 IO 接口。

功能块控制

i_xResetSystem

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则系统将复位。

周期数据

i_hwStartAddress

变量

必须对应于相关 Avatar 的循环输入子模块地址范围的第一个地址,才能执行循环读取通讯

通讯参数

输入/输出

InOut

数据类型

描述

变量类别

iq_hwQBAddress

字节

必须对应于循环输出子模块的地址,才能执行循环写入通讯

通讯参数

输出

输出

数据类型

描述

变量类别

q_xActive

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则启用 Avatar 功能块或非循环请求繁忙。

功能块状态

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则在执行 Avatar 功能块时发生了被检测的错误。有关被检测错误的详细信息,请参见错误 ID 的值。

功能块状态

q_dwErrorID

DWORD

错误 ID 显示有关发生的被检测错误的详细信息。可能的值如下表所示。

功能块状态

q_xSystemOperat

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于运行模式。有关机器状态的详细信息,请参阅 TeSys island — 系统、安装和操作指南 文档。

周期数据

q_xDegradedMode

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于降级模式。

周期数据

q_xMinorEvent

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于检测的小事件模式。

周期数据

q_xPreOperat

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于预运行模式。

周期数据

q_xForceMode

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于强制模式。

周期数据

q_xTestMode

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则系统 Avatar 处于测试模式。

周期数据

来自 ConstTeSysIsland 的状态和错误代码

成员名称

由功能块使用

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

Cdw_ErrReadAcycData2

Cdw_ErrWriteAcycData

Cdw_StsReadAcycData1Compl

Cdw_StsReadAcycData2Compl

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?