DOCA0272ZH-00

UDT_Energy

Energy UDT 用于传输 avatar 的非循环电能数据,如电源和有功/无功电能信息。PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 通用电能 avatar 功能块的接口都包含有此 UDT 作为参数。

元素

元素

数据类型

描述

TotActPower

DINT

Avatar 的总有功功率。(单位:W)

MaxTotActPow

DINT

Avatar 有功功率值的最大值(单位:W)

MaxTotActPowTimestamp

DTL

记录最大有功功率值的日期和时间。

TotReactPower

DINT

Avatar 总无功功率值(单位:VAR)

MaxTotReactPow

DINT

Avatar 无功功率值的最大值(单位:VAR)

MaxTotReactPowTimestamp

DTL

记录最大无功功率值的日期和时间。

TruePowFact

USINT

真实功率因数值。

MinTruePowFact

USINT

真实功率因数的最小值。

MaxTruePowFact

USINT

真实功率因数的最大值。

MinTruePowFactTimestamp

DTL

记录最小真实功率因数的日期和时间。

MaxTruePowFactTimestamp

DTL

记录真实功率因数最大率值的日期和时间。

TotActEnergy

UDINT

已启用电能监测的系统中所有 Avatar 的总有功电能值。(单位:Wh)

TotReactEnergy

UDINT

已启用电能监测的系统中所有 Avatar 的总无功电能值。(单位 VARh)

ToU_TotActEnergyCh1

UDINT

通道 1:ToU(使用时间)总有功电能值。

ToU_TotActEnergyCh2

UDINT

通道 2:ToU(使用时间)总有功电能值。

ToU_TotActEnergyCh3

UDINT

通道 3:ToU(使用时间)总有功电能值。

ToU_TotActEnergyCh4

UDINT

通道 4:ToU(使用时间)总有功电能值。

ToU_TotReactEnergyCh1

UDINT

通道 1:ToU(使用时间)总无功电能值。

ToU_TotReactEnergyCh2

UDINT

通道 2:ToU(使用时间)总无功电能值。

ToU_TotReactEnergyCh3

UDINT

通道 3:ToU(使用时间)总无功电能值。

ToU_TotReactEnergyCh4

UDINT

通道 4:ToU(使用时间)总无功电能值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?