DOCA0272ZH-00

电机双速、双向

功能块配置文件

功能块类型

Avatar 控制功能块。

数据访问类型

循环(读/写)和非循环(读)。

预期用途

负载 avatar“电机双速,双向”。

功能

电机双速双向功能块用于在两个方向(正向和反向)管理双速电机。

以下各节提供有关该 Avatar 的接口以及 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 功能块参数使用的详细信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?