DP_SystemEnergy (PROFIBUS DP)
以下各表提供了有关功能块接口参数的信息。
输入
输入 |
数据类型 |
描述 |
变量类别 |
---|---|---|---|
i_xEnable |
BOOL |
激活功能块处理。循环数据将被读取/写入硬件 IO 接口。 |
功能块控制 |
i_xResetMaxVRMS |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则复位 ResetMaxVRMS 参数的值。 |
周期数据 |
i_xResetMaxUnbal |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则复位 ResetMaxUnbalanceVltg 参数的值。 |
周期数据 |
i_xResetUpstr |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则电压波动状态将复位。 |
周期数据 |
i_xAcyclicBusy |
BOOL |
如果另一个功能块的非循环通讯处于活动状态,则此输入可被用于阻止非循环执行。 |
功能块控制 |
i_xExecute |
BOOL |
在上升沿上起动非循环请求。 |
功能块控制 |
i_hwStartAddress |
变体 |
必须对应于相关 Avatar 的循环输入地址范围的第一个地址,才能执行循环读取通讯。 |
通讯参数 |
输入/输出
InOut |
数据类型 |
描述 |
变量类别 |
---|---|---|---|
iq_hwQWAddress |
WORD |
必须对应于相关 Avatar 的输出地址,才能执行循环写入通讯。 |
通讯参数 |
输出
输出 |
数据类型 |
描述 |
变量类别 |
---|---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则启用 Avatar 功能块或非循环请求繁忙。 |
功能块状态 |
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则在执行 Avatar 功能块时发生了被检测的错误。有关被检测错误的详细信息,请参见错误 ID 的值。 |
功能块状态 |
q_dwErrorID |
DWORD |
错误 ID 显示有关发生的被检测错误的详细信息。可能的值见下表所示: |
功能块状态 |
q_dwAcyclicStatus |
DWORD |
非循环状态提供有关非循环现场总线通讯的详细信息,包括被检测错误的详情。有关状态值的详细信息,请参见 功能块库。 |
功能块状态 |
q_xAcyclicBusy |
BOOL |
如果该输出设置为 TRUE,则非循环请求仍然繁忙。 |
功能块状态 |
q_xUpstrVFluctState |
BOOL |
如果将此输出设置为 TRUE,则检测到电压骤降或暂升。 |
周期数据 |
q_udtSysEng1 |
UDT_SystemEnergy1 |
这是非循环系统电能数据的结构。请参阅 UDT_SystemEnergy1。 |
非周期数据 |
q_udtSysEng2 |
UDT_SystemEnergy2 |
这是非循环系统电能数据的结构。请参阅 UDT_SystemEnergy2。 |
非周期数据 |
来自 ConstTeSysIsland 的状态和错误代码
成员名称 |
由功能块使用 |
---|---|
Cdw_ErrNoMsg |
是 |
Cdw_ErrInternal |
是 |
Cdw_ErrInvalidCycInAddr |
是 |
Cdw_ErrInvalidHwid |
否 |
Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars |
否 |
Cdw_ErrReadCycIn |
是 |
Cdw_ErrReadAcycData1 |
是 |
Cdw_ErrReadAcycData2 |
是 |
Cdw_ErrWriteAcycData |
否 |
Cdw_StsReadAcycData1Compl |
是 |
Cdw_StsReadAcycData2Compl |
是 |
Cdw_StsWriteAcycDataCompl |
否 |