DOCA0272ES-00

PN_Control_Analog_I/O (PROFINET IO)

Las siguientes tablas ofrecen información sobre los parámetros de la interfaz de bloques funcionales.

Entradas

Entrada

Tipo datos

Descripción

Categoría de variables

i_xEnable

BOOL

Activa el procesamiento de bloques funcionales. Los datos cíclicos se leerán/escribirán en la interfaz de E/S del hardware.

Control de bloque funcional

i_iAQ0

INT

Valor que debe escribirse en la salida analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.

  • Tipo 0 (Unidad: mV)
  • Tipo 1 (Unidad: mV)
  • Tipo 2 (Unidad: μA)
  • Tipo 3 (Unidad: μA)

Datos cíclicos

i_hwStartAddress

Variante

Debe corresponderse con la primera dirección del rango de dirección del submódulo de entrada cíclica del Avatar correspondiente para poder ejecutar la comunicación de lectura cíclica.

Parámetro de comunicación

Salidas

Salida

Tipo datos

Descripción

Categoría de variables

q_xActive

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se activa el bloque funcional de Avatar, o bien una solicitud acíclica está ocupada.

Estado de bloque funcional

q_xError

BOOL

Si esta salida se establece en TRUE, se ha producido un error detectado mientras se ejecutaba el bloque funcional de Avatar. Para obtener información detallada sobre el error detectado, consulte el valor de la ID de error.

Estado de bloque funcional

q_dwErrorID

DWORD

La ID de error muestra información detallada sobre el error detectado producido. Los valores posibles se muestran en la tabla siguiente.

Estado de bloque funcional

q_xReady

BOOL

Indica TRUE si el bloque funcional está listo para recibir un comando Ejecutar.

Datos cíclicos

q_iAI0

INT

Indica el valor leído de la entrada analógica 0. La unidad y la escala dependen del tipo de salida analógica configurada.

  • Tipo 0 a 12 (Unidad: 0,1 °C)
  • Tipo 13 (Unidad: mV)
  • Tipo 14 (Unidad: mV)
  • Tipo 15 (Unidad: μA)
  • Tipo 16 (Unidad: μA)

Datos cíclicos

q_iAI1

INT

Indica el valor leído de la entrada analógica 1.

Datos cíclicos

q_iHWOut

INT

Dirección de hardware de la salida analógica.

Parámetro de comunicación

Códigos de estado y error procedentes de ConstTeSysIsland

Nombre del miembro

Utilizado por el bloque funcional

Cdw_ErrNoMsg

Cdw_ErrInternal

No

Cdw_ErrInvalidCycInAddr

Cdw_ErrInvalidHwid

No

Cdw_ErrInvalidNumOfAvatars

No

Cdw_ErrReadCycIn

Cdw_ErrReadAcycData1

No

Cdw_ErrReadAcycData2

No

Cdw_ErrWriteAcycData

No

Cdw_StsReadAcycData1Compl

No

Cdw_StsReadAcycData2Compl

No

Cdw_StsWriteAcycDataCompl

No

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.