Interfaz de alimentación – sin E/S (medición)
Perfil de bloque funcional
Tipo de bloque funcional |
Bloque funcional Control de Avatares. |
Tipo de acceso a datos |
Cíclico (lectura/escritura) y acíclico (lectura). |
Uso previsto |
Avatar de carga "Interfaz de alimentación – sin E/S". |
Funcionalidad |
El bloque funcional Interfaz de alimentación se utiliza para supervisar la corriente en un dispositivo de alimentación externa, como un relé de estado sólido, un motor de arranque suave o un variador de velocidad. |
Las siguientes secciones ofrecen información detallada sobre la interfaz y el uso de los parámetros de los bloques funcionales PROFINET IO y PROFIBUS DP para este Avatar.