DOCA0272PTBR-00

Requisitos de instalação

Para fazer pleno uso da biblioteca de blocos de funções para o TIA Portal descrita aqui, recomendamos que a utilize no contexto da integração total do TIA Portal para o TeSys island. Além da instalação da biblioteca de blocos de funções, essa utilização requer a instalação das descrições de dispositivo para o TeSys island para o PROFIBUS DP, o PROFINET IO ou ambos. Além disso, a funcionalidade de importação/exportação de AML para a configuração da ilha requer a instalação do pacote opcional do TIA Portal, o “TIA Portal Openness”.

Para obter mais informações sobre a utilização e instalação de outras partes da integração do TeSys island com o TIA Portal, bem como instruções sobre como importar a biblioteca de blocos de funções para o TIA Portal, consulte a seção Importar um bloco de funções de biblioteca para projeto do TIA Portal.

OBSERVAÇÃO: Recomendamos que você leia as seções Instalação do software e Procedimento de integração antes de usar a biblioteca de blocos de funções do TeSys island para o TIA Portal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?