DOCA0270ZH-01

配置阀岛参数

可以为系统、负载和设备 Avatar 配置设置,以启用电能监测和自定义 Avatar 设置。有关选择设置的帮助,请参阅 TeSys™ island DTM 在线帮助。在工具中按 F1 键获取帮助。

如果 DTM 显示消息“配置为使用 Modbus/TCP 的系统可能会导致一个功能块输入的数据缺乏一致性。请参阅安装指南以获取更多信息。”,那么一个多字节功能块输入数据可能会被多个 Modbus/TCP PLC 读取访问,并且可能会错误地显示在功能块中。使用 EtherNet/IP 以确保数据的一致性。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?