DOCA0270FR-01

Configuration des paramètres de l’îlot

Vous pouvez configurer les paramètres pour le système, la charge et les avatars afin d’activer le contrôle énergétique (surveillance d’énergie) et personnaliser la configuration des avatars. Pour sélectionner les paramètres, reportez-vous à l’aide en ligne du DTM TeSys™ Island. Appuyez sur F1 dans l’outil pour afficher l’aide.

Si le DTM affiche un message du type « La configuration actuelle du système via Modbus/TCP risque d’entraîner une incohérence des données pour une entrée de bloc de fonction. Reportez-vous au guide d’installation pour plus d’informations. », alors une donnée d’entrée de bloc de fonction sur plusieurs octets est accessible par plusieurs lectures d’automate Modbus/TCP et risque de ne pas apparaître correctement dans les blocs de fonction. Pour assurer la cohérence des données, utilisez EtherNet/IP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?