DOCA0270DE-01

Island-Parameter konfigurieren

Es können Einstellungen für das System, die Last und die Geräte-Avatars konfiguriert werden, um die Energieüberwachung zu aktivieren und die Avatar-Einstellungen benutzerdefiniert anzupassen. Erläuterungen für die Auswahl der Einstellungen finden Sie in der DTM-Online-Hilfe für TeSys™ Island. Drücken Sie im Tool auf F1, um die Hilfe aufzurufen.

Wenn auf dem DTM die Nachricht „Die aktuelle Systemkonfiguration mit Modbus/TCP kann zu uneinheitlichen Daten für einen Funktionsblockeingang führen.  Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.“ angezeigt wird, kann der Bezugspunkt eines Multibyte-Funktionsblockeingangs von mehreren Modbus-/TCP-SPS-Lesevorgängen aufgerufen und falsch im Funktionsblock angezeigt werden. Verwenden Sie Ethernet/IP, um einheitliche Daten sicherzustellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?