DOCA0270TR-01

Island Parametrelerinin Konfigürasyonu

Ayarlar, sistem, yük ve enerji izlemeyi etkinleştirmek ve Avatar ayarlarını değiştirmek için aygıt Avatarları için yapılandırılabilir. Ayarların seçilmesinde yardım almak için TeSys™ island DTM çevrimiçi yardımına bakın. Yardım için araçta F1’e basın.

DTM’de "Modbus/TCP kullanılarak konfigüre edilmiş haliyle sistem, bir işlev bloğu girişi için veri tutarlılığı yoksunluğuna neden olabilir.  Daha fazla bilgi için lütfen kurulum kılavuzuna bakın." mesajı gösteriyorsa, birçok baytlı işlev bloğu giriş verisi, birden fazla Modbus/TCP PLC okuması tarafından erişilebilir ve işlev bloklarında yanlış gösterilebilir. Veri tutarlılığını sağlamak için EtherNet/IP’yi kullanın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?