DOCA0270KO-01

아일랜드 매개 변수 구성

시스템, 부하 및 장치 아바타에 대해 설정을 구성하여 에너지 모니터링을 활성화하고 아바타 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 설정 선택에 대한 도움말은 TeSys™ 아일랜드 DTM 온라인 도움말을 참조하십시오. 도움말을 보려면 도구에서 F1 키를 누르십시오.

DTM에 "모드버스/TCP를 사용하여 구성된 시스템이 하나의 기능 블록 입력에 대해 데이터 일관성이 없을 수 있습니다.  자세한 내용은 설치 안내서를 참조하십시오." 라는 메시지가 표시되면 여러 모드버스/TCP PLC 읽기를 통해 하나의 멀티바이트 기능 블록 입력 데이텀에 액세스할 수 있고 기능 블록에 잘못 표시될 수 있습니다. 데이터 일관성을 보장하는 이더넷/IP를 사용합니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?