DOCA0270PTBR-01

Como configurar os parâmetros da ilha

As configurações podem ser feitas para os avatares de sistema, carga e dispositivo, para permitir o monitoramento de energia e personalizar as configurações do avatar. Consulte a ajuda on-line do DTM do TeSys™ island para obter assistência na seleção das configurações. Pressione F1 enquanto estiver na ferramenta para obter ajuda.

Se o DTM exibir a mensagem "O sistema configurado utilizando Modbus/TCP pode resultar em falta de consistência de dados para uma entrada de bloco de funções.  Consulte o guia de instalação para obter mais informações.", um dado de entrada de bloco de funções com vários bytes pode ser acessado por várias leituras do PLC Modbus/TCP e pode ser incorretamente exibido nos blocos de funções. Use EtherNet/IP para assegurar a consistência dos dados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?