Stillstand
Die Stillstandfunktion erkennt die Hochstromstärke, die in der Regel mit einem im Startstatus gesperrten oder stillstehenden Motor verbunden ist.
Wenn aktiviert, löst diese Schutzfunktion eine Stillstand-Auslösung aus, wenn sich der Motor im Startstatus befindet und der maximale Phasenstrom die angegebene Stillstand-Auslösestufe für längere Zeit als die angegebene Stillstand-Auslöseverzögerung überschreitet.
Diese Funktion ist in der Regel zusätzlich zur Schutzfunktion Langer Anlauf aktiviert und stellt eine akzeptable Stromstärke und eine kürzere Auslöseverzögerung ein.
Stillstand-Auslösung versus Auslösung Langer Anlauf
|
D |
Stillstand – Auslösung |
E |
Stillstandstufe |
|
F |
Langer Anlauf - Auslösestufe |
G |
Langer Anlauf - Auslöseverzögerung |
|
I |
Strom |
Ir |
Bemessungsstrom |
|
t |
Zeit |
T |
Stillstand-Auslöseverzögerung |