DOCA0270FR-01

Arrêt moteur

La fonction Arrêt moteur détecte une intensité de courant élevée, généralement associée à un moteur bloqué ou à l’arrêt alors qu’il est à l’état Démarrage.

Si elle est activée, cette fonction de protection lance un déclenchement arrêt moteur lorsque le moteur est à l’état Démarrage et que le courant de phase maximal dépasse le niveau de déclenchement arrêt moteur spécifié, pendant une durée plus longue que le délai déclenchement arrêt moteur spécifié.

NOTE: Aucune alarme de détection d’arrêt moteur n’est associée à cette fonction.

Arrêt moteur et déclenchement

E1

Courant phase 1

E2

Courant phase 2

E3

Courant phase 3

A

Imax

B

Imax ≥ Niveau de déclenchement arrêt moteur

C

État Démarrage

D

Déclenchement d'arrêt

Test

Délai déclenchement arrêt moteur

Cette fonction est généralement activée en plus de la fonction de protection en cas de démarrage long, ce qui permet de régler un niveau d’intensité de courant acceptable plus élevé et un délai de déclenchement plus court.

Déclenchement arrêt moteur vs déclenchement démarrage long

D

Déclenchement d'arrêt

E

Niveau Arrêt moteur

F

Niveau déclenchement démarrage long

G

Délai déclenchement démarrage long

I

Courant

Ir

Courant nominal

t

Horloge

Test

Délai déclenchement arrêt moteur

NOTE: Dans cette illustration, la fonction de protection en cas d’arrêt moteur lance un déclenchement, alors que la fonction de protection en cas de démarrage long n’en lance pas (car le Délai déclenchement démarrage long ne s’est pas encore écoulé).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?