Duraksama
Duraksama işlevi, genellikle Başlatma durumunda kilitlenmiş ya da bayılmış bir motorla ilişkili yüksek akım yoğunluğunu algılar.
Bu koruma işlevi etkin olduğunda, motor Başlatma durumundayken ve maksimum faz akımı, belirtilen Duraksama Açtırması Gecikmesi’nden daha uzun bir süre Duraksama Açtırması Düzeyi’nden daha yüksek olduğunda, bir Duraksama açtırmasını tetikler.
Bu işlev genellikle Uzun Başlatma koruması işleviyle birlikte etkinleştirilir ve daha yüksek bir kabul edilebilir akım yoğunluğu seviyesi ve daha kısa açtırma gecikmesi değeri ortaya koyar.
Duraksama Açtırması ile Uzun Başlatma Açtırması Karşılaştırması
D |
Duraksama Açtırması |
E |
Duraksama Düzeyi |
F |
Uzun Başlatma Açtırma Düzeyi |
G |
Uzun Başlatma Açtırma Gecikmesi |
I |
Akım |
Ir |
Nominal Akım |
t |
Zaman |
T |
Duraksama Açtırması Gecikmesi |