DOCA0270KO-01

정지

정지 기능은 일반적으로 시작 상태에 있는 동안 잠겼거나 중단된 전동기와 연관된 높은 전류 강도를 감지합니다.

사용 설정된 경우 이 보호 기능은 모터가 시작 상태에 있을 때 트립 정지를 트리거하고 최대 위상 전류가 지정된 트립 정지 지연 시간보다 긴 시간 동안 지정된 트립 정지 수준을 초과합니다.

주의: 이 기능과 연결된 정지 감지 경보가 없습니다.

정지 및 트립

I1

1상 전류

I2

2상 전류

I3

3상 전류

A

Imax

B

Imax ≥ 트립 정지 수준

C

시작 상태

D

트립 정지

T

트립 정지 지연

이 기능은 일반적으로 긴 시동 보호 기능 외에 더 높은 허용 전류 강도 수준 및 더 짧은 트립 지연을 설정하는 기능을 사용할 수 있습니다.

트립 정지 대 긴 시동 트립

D

트립 정지

E

정지 수준

F

긴 시동 트립 수준

G

긴 시동 트립 지연

I

전류

Ir

정격 전류

t

시간

T

트립 정지 지연

주의: 이 그림에서 정지 보호 기능은 트립을 트리거하는 반면 긴 시동 트립 지연 시간이 경과되지 않았으므로 긴 시동 보호 기능은 트리핑을 트리거하지 않습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?