Bloqueio na partida
A função Bloqueio na partida detecta intensidade alta de corrente, geralmente associada a um motor travado ou bloqueado durante o estado Partindo.
Se habilitada, essa proteção aciona um disparo de bloqueio na partida quando o motor está no estado Partindo e a corrente máxima de fase excede o Nível de disparo de bloqueio na partida especificado por um período mais longo do que o Temporizador de disparo de bloqueio na partida especificado.
Essa função é normalmente habilitada em adição à função de proteção Partida longa, definindo um nível de intensidade de corrente aceitável mais alto e um temporizador de disparo menor.
Disparo de bloqueio na partida versus Disparo de partida longa
|
D |
Disparo de bloqueio na partida |
E |
Nível de bloqueio na partida |
|
F |
Nível de disparo de partida longa |
G |
Temporizador de disparo de partida longa |
|
I |
Corrente |
Ir |
Corrente nominal |
|
t |
Tempo |
T |
Temporizador de disparo de bloqueio na partida |