散热注意事项
下表列出了用于规划 TeSys island 冷却系统的最大散热值。这些值假设为最大总线电压、最大现场端电压和最大负载电流。典型值通常要低。
最大散热值:起动器和电源接口模块
|
模块类型 |
参考编号 |
AC3 |
AC1 |
|---|---|---|---|
|
标准起动器 |
TPRST009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRST025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRST038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRST065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRST080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
SIL*起动器 |
TPRSS009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRSS025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRSS038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRSS065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRSS080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
电源接口模块 |
TPRPM009 |
0.6 |
1.3 |
|
TPRPM038 |
0.9 |
1.0 |
|
|
TPRPM080 |
2.3 |
2.3 |
最大散热值:总线耦合器、SIL 接口模块、电压接口模块、I/O 模块
|
模块类型 |
参考编号 |
最大散热值 |
|---|---|---|
|
总线耦合器 |
TPRBCEIP |
5.00 |
|
TPRBCPFN |
5.00 |
|
|
TPRBCPFB |
5.00 |
|
|
SIL 接口模块 |
TPRSM001 |
1.25 |
|
电压接口模块 |
TPRVM001 |
0.20 |
|
数字量 I/O 模块 |
TPRDG4X2 |
1.20 |
|
模拟量 I/O 模块 |
TPRAN2X1 |
1.70 |