열 고려 사항
다음 표에는 TeSys island 냉각 시스템 계획 수립에 대한 최대 열 방출 값이 열거되어 있습니다. 이 값은 최대 버스 전압, 최대 현장 측 전압 및 최대 부하 전류를 가정합니다. 일반적인 값은 더 낮은 경우가 많습니다.
최대 열 방출 값: 스타터 및 전원 인터페이스 모듈
|
모듈 유형 |
참조 번호 |
AC3에서 최대
열 방출 |
AC1에서 최대 열 방출 |
|---|---|---|---|
|
표준 스타터 |
TPRST009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRST025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRST038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRST065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRST080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
SIL* 스타터 |
TPRSS009 |
3.5 |
5.1 |
|
TPRSS025 |
6.6 |
8.3 |
|
|
TPRSS038 |
11.8 |
12.8 |
|
|
TPRSS065 |
20.3 |
30.5 |
|
|
TPRSS080 |
30.5 |
30.5 |
|
|
전원 인터페이스 모듈 |
TPRPM009 |
0.6 |
1.3 |
|
TPRPM038 |
0.9 |
1.0 |
|
|
TPRPM080 |
2.3 |
2.3 |
최대 열 방출 값: 버스 커플러, SIL 인터페이스 모듈, 전압 인터페이스 모듈, I/O 모듈
|
모듈 유형 |
참조 번호 |
최대 열 방출 |
|---|---|---|
|
버스 커플러 |
TPRBCEIP |
5.00 |
|
TPRBCPFN |
5.00 |
|
|
TPRBCPFB |
5.00 |
|
|
SIL 인터페이스 모듈 |
TPRSM001 |
1.25 |
|
전압 인터페이스 모듈 |
TPRVM001 |
0.20 |
|
디지털 I/O 모듈 |
TPRDG4X2 |
1.20 |
|
아날로그 I/O 모듈 |
TPRAN2X1 |
1.70 |