Thermische Angaben
Die folgenden Tabellen enthalten die maximalen Wärmeableitungswerte für die Planung Ihres TeSys island -Kühlsystems. Bei diesen Werten wird von einer maximalen Busspannung, einer maximalen Feldseitenspannung und von maximalen Lastströmen ausgegangen. Typische Werte sind häufig niedriger.
Maximale Wärmeableitungswerte: Starter und Leistungsschnittstellenmodule
|
Modultyp |
Referenznummer |
Maximale Wärmeableitung bei AC3 |
Maximale Wärmeableitung bei AC1 |
|---|---|---|---|
|
Standardstarter |
TPRST009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRST025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRST038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRST065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRST080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
SIL* Starter |
TPRSS009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRSS025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRSS038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRSS065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRSS080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
Leistungsschnittstellenmodule |
TPRPM009 |
0,6 |
1,3 |
|
TPRPM038 |
0,9 |
1,0 |
|
|
TPRPM080 |
2,3 |
2,3 |
Maximale Wärmeableitungswerte: Buskoppler, SIL-Schnittstellenmodule, Spannungsschnittstellenmodule und E/A-Module
|
Modultyp |
Referenznummer |
Maximale Wärmeableitung |
|---|---|---|
|
Buskoppler |
TPRBCEIP |
5,00 |
|
TPRBCPFN |
5,00 |
|
|
TPRBCPFB |
5,00 |
|
|
SIL-Schnittstellenmodul |
TPRSM001 |
1,25 |
|
Spannungsschnittstellenmodul |
TPRVM001 |
0,20 |
|
Digital-E/A-Modul |
TPRDG4X2 |
1,20 |
|
Analog-E/A-Modul |
TPRAN2X1 |
1,70 |