DOCA0257DE-01

Strommittelwert

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit berechnet den Strommittelwert anhand der gemessenen Netzströme.

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

Ampere (A)

Auflösung

0,001 A

Aktualisierungsrate

20 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.