DOCA0257IT-01

Interblocco degli ingressi digitali

Descrizione

È possibile configurare come interblocco qualunque ingresso digitale di LTMT main unit o LTMT expansion module, per impedire l'avviamento del motore in assenza degli ingressi digitali richiesti. Allo stesso modo, la rispettiva Interlock Protection, se abilitata, fa intervenire il motore in assenza di interblocco. È possibile utilizzare come interblocco un massimo di 12 ingressi digitali (1- 12) e ogni interblocco è dotato di una funzione di protezione.

L'ingresso di interblocco può essere assegnato come una funzione, ad esempio di allarme o di scatto, che viene eseguita in assenza dell'interblocco in questione. L'interblocco configurato come disinnesto causa il disinnesto di LTMT main unit in caso di assenza dell'interblocco corrispondente.

La ingresso digitale La funzione di Interlock Protection genera i seguenti segnali:

  • Allarme: Quando l'interblocco dell'ingresso digitale si trova nello stato basso.

  • Disinnesto: Quando l'interblocco dell'ingresso digitale si trova nello stato basso per il tempo di ritardo specificato.

Impostazione dei parametri

Ogni ingresso digitale Interlock Protection ha le seguenti impostazioni configurabili:Each digital input Interlock Protection function has the following configurable settings:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Time Delay

0.1–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.