DOCA0257ZH-CN-01

电机启动器的工作原理

警告
意外的设备操作
  • 此产品的应用要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、配置、改动和应用。请遵守所有当地和国家/地区的安全法规和标准。
  • 更改负载类型或启动器类型可能会导致短路或打开负载电源。
  • 检查是否根据负载类型或启动器类型进行了适当的接线。
  • 在更改启动器设置、数字量输入设置和数字量输出设置时,应确保电机电源已切断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

根据应用要求,可使用不同类型的电机启动器来打开或关闭电机。根据应用,在控制电机时,可使用不同类型的电机以及不同的接线连接。he TeSys Tera system 提供了相应的选项,让您能够为不同类型的应用选择正确的电机启动器以控制电机。

下图显示了 TeSys Tera 电机启动器的框图。

一旦接收到启动或停止输入命令,电机启动器逻辑就会对输入源进行验证。根据所选择的运行模式,执行启动或停止命令。电机启动器逻辑检查预启动条件(禁止状态和电机状态)。根据所选择的启动器类型,电机启动器逻辑运行控制逻辑,并更新接触器控制输出和禁止状态。

用户可配置电机启动器逻辑的输入和输出。TeSys Tera system 允许您通过在电机启动器逻辑之前或/和之后添加自定义逻辑,来自定义电机启动器逻辑。有关示例,请参见下面的框图。

有关自定义逻辑编辑器的详细信息,请参阅 TeSys Tera Motor Management System DTM Library Online Help Guide – DOCA0275EN

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.