DOCA0257ZH-CN-01

概述

TeSys Tera system 提供电机启动器功能,有助于减少接线以及启动器或定时器等外部组件。藉由 TeSys Tera system 电机启动器功能,可以通过接触器直接控制电机。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.