DOCA0257DE-01

Thermischer Speicher

Beschreibung

Die LTMT main unit-Haupteinheit berechnet den thermischen Speicher anhand der Parameter für die Auslöseklasse und den Betriebsfaktor der thermischen Überlastschutzeinstellungen.

Merkmale

Merkmal

Wert

Einheit

%

Auflösung

1 %

Aktualisierungsrate

20 ms

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.